This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:PGA411延迟估算

Guru**** 2471920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473900/tms320f280049-q1-pga411-delay-estimation

器件型号:TMS320F280049-Q1

工具与软件:

 一段时间以来、我们一直在将 PGA411用于电机控制应用。 我知道该器件已停产、但我们目前仍在使用该器件、直到我们成功开发替代产品。 我必须将此问题设置为不同的器件型号(我们使用的微控制器)、因为列表中不会显示另一个器件。

我的问题是: PGA411可补偿激励相位和正弦/余弦之间的滞后、但 PGA411以所有采样、计算和输出更新运行所需的时间将额外产生滞后。 是否有一种很好的方法可以估计所有这些滞后? 数据表包含与阶跃输入相关的一些稳定时间。 但是、这实际上并不是我可以在软件中用来进行补偿的值、因为这在正常运行情况下是不现实的。 而且、这段时间的范围是毫秒级、非常大。 我相信我要查找的数字应该在微秒范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier

    对他拖延答复表示歉意。
    我会仔细研究您的问题、并在本周结束时发布最新消息。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier

    您的问题完全合理、但我似乎不能像您所寻找的那样提到任何稳态延迟。
    我现在唯一能给出的建议是、使用阶跃稳定响应时间作为  您要寻找的延迟的近似值和/或界限。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的帮助。