This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478253/tms320f28379d-f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

大家好、我使用的是 F28379D Launchpad。 我必须使用外部存储器、主要用于数据存储。 我将使用 EMIF1接口进行读取和写入、对此有一些疑问。

1.) LaunchPad 中有一个 BTB (J9)连接器用于连接外部存储器。 TI 是否推荐使用具有辅助连接器的外部闪存模块、以便我将其与 Launchpad 配合使用。 如果不需要使用 NOR 闪存或 NAND 闪存、通过 EMIF1读写数据所需的最少引脚数是多少。 此外、我应该选择串行还是并行配置。

2.) EMIF1可在 CPU1和 CPU2之间共享、我们是为 EMIF 选择主器件、还是两个 CPU 都可以在运行时访问该模块。 为我提供有关这方面的参考资料。