This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:TMS320F28375D、使用外部 DRAM 时是否使用 GPIO 72上拉电阻器。

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478103/tms320f28375d-tms320f28375d-whether-to-use-gpio-72-pull-up-resistor-when-using-external-dram

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

你好。
我使用的是 TMS320F28375D。
我计划通过添加外部 DRAM 来使用它。

我对 GPIO72有疑问。
GPIO72具有 EMIF EM1D12的功能。 它还用于设置 DSP 的引导模式。
我使用获取引导模式。 要在获取引导模式下引导、我需要使用上拉电阻器将 GPIO72设为高电平。

无论我使用多少欧姆的上拉电阻器、它是否会对存储器接口的速度有任何影响?