This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:实时固件更新?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477836/tms320f2800137-live-firmware-update

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

团队、

LFU 参考设计(https://www.ti.com/tool/TIDM-02011)基于 F28003x/4x。
是否可以在 F280013x/15x 上使用相同的实现?
如果不是、F280013x/15x 有哪些限制会阻止实现相同的机制?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    客户是否希望 F280013/15x 上执行不进行器件复位的 LFU?  或者可以接受带有器件复位功能的 LFU 吗?

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:
    您能否为这两个用例提供答案(带和不带复位)?

    此外、最好了解最新的 C28x/C29x 器件能够支持 TIDM-02011中详述的方案

    谢谢!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我已通过电子邮件向您发送回复。

    谢谢!

    SIRA