This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:如何在 CM 上启用和禁用中断

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467503/tms320f28386d-how-enable-and-disable-interrupts-on-cm

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

大家好!

我需要禁用 F28386D 的 CM 上的中断。 DriverLibEINTDINT 为 F28x 内核提供/函数、但我找不到 CM 内核的任何等效函数。

DriverLib_CM提供Interrupt_enableInProcessorInterrupt_disableInProcessor、但文档说明:"此函数不影响在中断控制器中启用的中断集"、这意味着 NVIC 未被禁用。

是否有办法完全禁用 NVIC 上的中断?

此致、
Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramon:

    让我环路 NVIC 专家来回答您的问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramon:

    看起来此 E2E 帖子没有得到解答。 抱歉。 您是否能够解决问题或仍在寻找答案?

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    我正在寻找答案、我将在此处发布任何进展。 谢谢

    Ramon。