This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:用于锁定保护寄存器的 SYSRSn

Guru**** 2472990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477727/tms320f28p650dk-sysrsn-for-locked-protection-registers

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

1.如果为这些寄存器启用了锁定保护、则只有 SYSRSn 可以清除它。 对吗?

2.用户可以使用器件复位功能(包括 POR、看门狗复位、nXRS)来对其进行复位。 对吗?

2.如果只需要解锁模块、用户可以使用 DEV_CFG_REGS.SOFTPRESx 发出  SYSRSn 以复位模块、从而清除模块中的 LOCK 寄存器。

对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Deshine Deshine 说:
    1. 如果为这些寄存器启用了锁定保护、则只有 SYSRSn 可以清除它。 对吗?

    正确。

    Deshine Deshine 说:
    2. 用户可以使用器件复位(包括 POR、看门狗复位、nXRS)对其进行复位。 对吗?

    正确。

    Deshine Deshine 说:
    2. 如果只有一个模块想要解锁、用户可以使用 DEV_CFG_REGS.SOFTPRESx 发出  SYSRSn 以复位模块、从而清除模块中的锁定寄存器。[/QUOT]

    如果您指的是任何特定的模块?

    Vivek Singh