This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:CAN FIFO 的工作方式与 FIFO 不同

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477911/tms320f28379s-can-fifo-does-not-act-like-a-fifo

器件型号:TMS320F28379S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

C2000Ware_5_04_00_00没有介绍如何使用 F28379S CAN 以及将消息对象配置为接收 FIFO 的示例。

请提供以下示例代码:将5个消息 obj 配置为 FIFO、然后接收从 CAN 总线连续传入的数据。

阅读 F28379S 的技术参考手册、我无法了解这如何像 FIFO 一样工作(头/尾、推/出、先入先出)。

手动调用此设置 FIFO 是否错误?  看起来更像一个简单的缓冲器。

感谢您提供的任何帮助。