Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P65X、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
使用的微控制器:
- UC:TMS320F28P650DK9
- 评估板:TMDSCNCD28P65X
微控制器 GPIO 问题说明:
- 问题在于 GPIO13始终为高电平、即使在复位后也是如此。
- 在调试期间尝试通过 GPADAT 寄存器直接更改引 脚的状态时、引脚的状态卡在高电平、并且不发生变化。
- 当评估板从我们的定制 PCB 上移除时也是如此。
- 该 GPIO 引脚(GPIO13)用于输出 EPWM7B 的 PWM 信号。
- EPWM7模块似乎在工作、因为可以在 GPIO12上测量 PWM 信号 EPWM7A。
- 在另一个评估板(类型相同)中也观察到了同样的问题、但这次是在 GPIO15上。
- GPIO15还用于输出 PWM 信号(EPWM8B)。
- 使用无源探头在示波器上测量 PWM 信号时似乎会出现此问题。
问题
- 此类问题的原因可能是什么? (例如过压/欠压)
- 是否有可能修复此 GPIO?
BR FM