This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:28377 ADC RC 滤波器设计

Guru**** 2524590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476489/tms320f28377d-28377-adc-rc-filter-design

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!

在设计 ADC RC 滤波器和设置 ACQPS 时、我应该先设计外部 RC 滤波器、还是应该先设置 ACQPS?

我不确定应该先确定哪一个。

例如、如果我首先设置 ACQPS、我可以使用类似的程序 模拟工程师的计算器 来确定外部滤波器元件值。 然而、我不知道先选择 ACQPS 的标准。

请看 28377数据表 、A 的最小采集时间 12位 ADC 指定为 75ns 但很难确定要使用的典型值。 ChatGPT 建议150ns 至200ns 是合理的 但是、我想在设计过滤器之前了解什么是合适的值。

另一方面、如果我设计 RC 滤波器、然后设置 ACQPS 、我想知道如何正确设计 RC 滤波器。

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wonjune、

    如果在选择高带宽运算放大器时预算不是问题、您可以使用器件特定数据手册 ADC 运行条件表中列出的"采样窗口持续时间"的最小值。 ACQPS 取决于驱动 ADC 输入引脚的电路。 如果您有一个带高驱动运算放大器缓冲器且经过良好优化的输入调节电路、它可以快速可靠地为采样电容器充电、从而支持更小的 ACQPS。  

    此致、

    Masoud。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在不使用 OPAMP 的情况下进行设计、RC 滤波器中的因素会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wonjune、

    如果您使用 速度较慢的充电源、则需要 更高的 ACQPS 以确保电容器充电至正确的电压。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册。

    www.ti.com/.../spract6a.pdf

    此致、

    Masoud