This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:memcpy ()不使用 RPT||PREAD

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476735/tms320f28379d-memcpy-not-using-rpt-pread

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

由 memcpy ()指令生成的汇编代码似乎不是 RPT || PREAD 形式、执行需要很长时间。  CCS 或库中是否有编译器指令用于链接、以获得所需的结果?

此外、还将 memcpy_fast.asm 文件添加到我的工程中、并将"extern void memcpy_fast (void* dst、const void* src、Uint16 N);"放置在要使用的文件中、放置获取编译器错误。

首次引用了未定义的
符号
--- -------
memcpy_fast (void *、const void *、unsigned int)./HAL/IPC.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"LineCPU2.out"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外还向我的项目添加了 memcpy_fast.asm 文件、并将"extern void memcpy_fast (void* dst、const void* src、Uint16 N);"放入该文件中并放入 get 编译器错误。

    如果使用较旧的 COFF ABI 进行构建、则在汇编中、函数的名称必须写入前导下划线: _memcpy_fast .   

    谢谢。此致、

    -George.