This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:对于 ePWM 引脚和栅极驱动器之间的保护电路需求有疑问。

Guru**** 2609465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476421/tms320f28379d-doubt-regarding-the-requirement-of-protection-circuit-between-the-epwm-pins-and-the-gate-driver

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

下午好!

我的怀疑是通常我们会直接连接 DSP 的 ePWM 引脚到栅极驱动器的输入. 我的问题是、我们是否必须在 ePWM 引脚和栅极驱动器输入之间使用任何额外的保护电路来提供过压和过流保护? 或者、我们可以直接将 ePWM 引脚连接到栅极驱动器的输入。 我正在 DSP 和栅极驱动器之间使用基于光耦合器的栅极驱动器 IC 进行隔离、但我只是问是否需要添加额外的保护电路? 请注意、我将其用于电机应用的高功率三相逆变器设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据提供的信息、我认为没有任何额外要求。

    此致、
    Jason Osborn