This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:缺少 rts2800_fpu32_fast_complement_coff.lib

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477651/tms320f28335-missing-rts2800_fpu32_fast_supplement_coff-lib

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、编译项目时收到此错误消息、在哪里可以找到此库? 是否必须使用我遗漏的一些选项重新安装 CCS? 谢谢(请查看屏幕截图)。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 C2000Ware_5_04_00_00\libraries\math\FPUfastRTS\c28\lib