Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE
工具与软件:
我已为 TMS320F28377S 创建了一个 CCS 20.0.1.4工程。 现在我必须调整此工程、使其能够在 RAM 中运行。
一位同事希望通过 JTAG 将此程序加载到 RAM 中、并通过将指令计数器设置为起始地址来执行该程序并进入实时模式。
他需要我提供的连续二进制文件(*。bin)、该文件可以在 RAM 中运行。
我的问题是:如何调整 CCS 工程以使其在 RAM 中可运行、如何使用 CCS 创建此二进制文件?
非常感谢。