This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SSU-EVM:SOM 模块中的 ap 寄存器写入问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473671/f29h85x-som-evm-the-write-issue-of-the-ap-register-in-the-ssu-module

器件型号:F29H85X-EVM SOM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我使用 SDK 中提供的接口来操作 SSU 模块中的 ap 寄存器。 我发现我不能写它,我不知道为什么。 该 Device_init() 函数是 SDK 中的一个函数、其中包括时钟初始化和外设启用等操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有在 SSU 中使用 AP 寄存器的演示项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    对迟交的答复深表歉意。 通常、SSU 寄存器不由运行时代码配置。 相反、配置被编程到 SECCFG 闪存区域中、并在引导时从该区域加载。 此配置是使用 SysConfig 工具(系统安全模块)创建的、并作为.out 映像的一部分生成。 请参阅我们的 应用手册、其中说明了该过程的工作原理。  

    SDK 中有几个 SSU 示例可以参考。

    - ssus_ex1_mode2:单核示例、演示了将应用程序的不同部分划分为多个堆栈和链接

    - ssuIpc_ex1_basic_cpu1_cpu3_multi:多核示例,演示如何使用共享 APR 来保护两个 CPU 之间的数据传输。

    此致、
    Ibukun