This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何启用代码锁定的读取和写入保护

Guru**** 2607555 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472935/tms320f28377d-how-to-enable-the-read-and-write-protection-for-code-locking

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的先生/女士

实际上、通过使用 UNIFLASH、我们已为两个内核的两个区域设置了 CSM 密码。 但锁定后、我们再次通过 CCS 工具加载代码、而不输入加载代码的密码。

1.如何限制控制器对其他人的访问。

2.请说明 CSM 密码、因为加载代码后、控制台中会出现警告、显示区域和锁定的消息。

此外、我们已在 UNIFLASH 中设置 PSWDLOCK。 锁定之前、在0x78010、0x78014和0x78210、0x78214位置中验证、填充有0xFFFF;锁定后、这些位置 仅显示为零。

在 UNIFLASH 锁定/解锁按钮中、在成功完成 UNIFLASH 中的锁定和解锁后、我们在闪存中未观察到任何变化。

此致

G Ravikiran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟响应深表歉意。 您使用 Uniflash 使用什么方法配置 CSM 密码? 您能否在内存浏览器中检查 CSM 密码的位置以查看密码是否实际被编程?

    谢谢!

    Luke