This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:PMBus 主机应用示例

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474319/tms320f280025c-pmbus-host-application-example

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:  

我们有 PMBus 主机的应用示例吗?  

我在这个位置找到了示例、但它只是用于设置的软件代码、没有任何应用代码。  

C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\PMBus\c28\examples\28002x_PMBus_controller

我正在寻找一个我们可以进行闪存的模块、它可以轻松用作 PMBus 主机。  

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、将这些示例放在以下位置的目的是什么?

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\PMBus\c28\examples\common\controller

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    我们对此有什么更新吗?  

    此致、

    Eric Chen