This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:使用 C2000的数字电源开发流程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473155/boostxl-buckconv-development-flow-of-digital-power-supply-using-c2000

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
Thread 中讨论的其他器件:powerSUITE、SFRA、 PMP

工具与软件:

您好!

下面是在下面的 URL 中提供的 TI 数字电源的开发流程。 如您所见、步骤1和2是软件开发的初始阶段:

  1. 应用解决方案适配器
  2. 使用补偿设计器设计补偿器

https://www.ti.com/lit/ug/tidu986a/tidu986a.pdf

但是、我认为客户在开发过程中不一定要严格遵循此流程。 这是因为采用 C2000的 TI 电源解决方案通常附带适用于大多数拓扑的参考设计和示例代码。 客户可以使用这些作为基础、并通过反复试验的方法调整外设组件和软件。

使用 C2000数字电源的客户的典型开发流程是什么? 当然、所选择的方法将取决于可用的开发资源、性能要求和项目时间表、但我对大多数开发人员采用的一般方法很好奇。

谢谢!
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您联系我们。

    如您所述、我们的客户采用的设计方法可能存在许多差异、这是由于他们具有计划、专业知识、额定功率等因素造成的 我们可以将其分为两类。

    对于开发我们已有参考设计的拓扑的客户来说、此过程相对简单。 我们为市场上的许多常见拓扑提供 powerSUITE 项目、此 powerSUITE 是一个图形界面、客户可以在其中直接提供其定制电路板的功率级别、组件信息、频率要求以及代码中的必要参数、以便反映适合其系统的值。 然后客户可以调整源文件中的 HAL 层、使其与所设计的电路板相匹配。 客户拥有其电路板并测试其项目后、他们可能会经历以下迭代过程:测试电路板、执行开环操作和测量性能、根据需要调整电路板设计。 然后、在设计合理且客户试图完善电源的闭环控制后、他们可以使用我们的补偿设计器和 SFRA 工具来测量其系统性能、并进一步调整其控制系数。

    对于我们没有参考设计的拓扑、设计人员可能需要做更多工作来了解拓扑、请参阅现有配套资料 IEEE 文章、以根据系统要求理解拓扑。 然后、根据所需的控制类型和所需的功能、客户可能仍能够使用我们的一些现有软件解决方案、例如高分辨率、相位控制与占空比控制、可变频率与固定频率。 然后扩展软件、使其更适合其特定的拓扑。 当然、他们也可以根据需要与我们联系、以获得直接支持和参与

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供的有用信息。
    开发数字电源时应参考哪些文档? 如果有任何有助于开发的手册、应用手册、研讨会材料或其他有用文档、请分享。 特别是、研讨会的信息将是非常宝贵的。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在开发您自己的数字电源时、该设计指南可为您提供最佳参考。 您可以在以下链接中查看所有可用的参考设计: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALtXPSPi755gBdWCSFdhQg__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST

    TIDA/TIDM 参考设计将提供丰富的设计指南、而 PMP 更具开发性、仅提供软件指南。

    我们的研发团队定期举办 PSDS 研讨会: https://www.ti.com/design-resources/seminars/power-supply-design-seminar-psds.html

    您可以 在此处找到所有存档的白皮书和研讨会(随附视频)、并专门查找最适合您的应用和拓扑的白皮书和研讨会。

    此致、

    Peter