This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:将 eSMO 更新到 FPU64、"sfra_F32_tmu_config_reset.obj 在先前的文件将两种类型传递到 FPU64&quot 时在存储器中传输/重新传输;

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476624/launchxl-f28p65x-updating-to-esmo-to-fpu64-sfra_f32_tmu_config_reset-obj-passes-retuns-double-types-in-memory-while-previous-files-pass-them-in-fpu64

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件:SFRA

工具与软件:

Howdy,

我正在与 TI 一起赞助一个 capstone 项目、其中我的任务是更新 eSMO 无传感器电机代码以从 FPU64 (FPUR32)运行。 我发现了大多数问题,并围绕我无法访问的库进行更新。 我遇到的最后一个问题、也很可能是导致代码生成/中断的问题是、我的代码中有一个库无法访问、这会导致此错误。

我意识到必须比原来更改处理器设置的时间晚一点、因此无论我编写的代码是什么、此错误都会出现。 警告不是问题的原因、因为它们也会在正常运行的 FPU32代码的处理器设置发生更改时出现。 所有文件生成(尽管有一些错误)、但问题出现在链接器中。

我无法访问此库、也不知道如何继续。 感谢您的任何帮助、谢谢。