This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:寻求帮助:使用 TMS320F28P65x 初始化 BQ79600EVM

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475633/bq79600evm-seeking-help-initializing-bq79600evm-with-tms320f28p65x

器件型号:BQ79600EVM

工具与软件:

如何使用 TMS320F28P65x 初始化 BQ79600EVM (至 BQ79718EVM)、尤其是在初始唤醒时? 是否有人拥有适用于 TMS320F28P65x 的代码示例?

如果能提供任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关如何设置 EVM、请参阅 EVM 用户指南(链接)。 具体而言、您应该参阅 J4引脚说明、以便将 MCU 连接到 BQ79600 EVM。

    我们没有 TMS320的示例代码、只有 TMS570。 可以 在此处找到该示例代码。 我不熟悉这些器件的异同点、也不能评论 TMS320的代码有何不同。 但是、TMS320必须使用 SPI 或 UART 功能才能使用数据表(链接)第7.3.2节中所述的通信协议。

    此致、

    Bo