This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 TMS320F28379D 上的闪存 API 的 Fapi 的未解析符号

Guru**** 2931460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476958/tms320f28379d-unresolved-symbols-of-fapi-using-flash-api-on-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在为制作引导加载程序 TMS320F28379D 消息流 Code Composer Studio (CCS) ti driverlib . 我需要使用 F021闪存 API 来擦除和编程闪存、但我遇到了一个问题、即  Fapi related functions are 无法解决。

我已采取的步骤:

  1. 包含了闪存 API 头文件:

    #include "F021_F2837xD_C28x.h"
  2. F021_API_F2837xD_FPU32.lib手动链接闪存 API 库():

    • 在下添加了正确的库搜索路径 C2000链接器→File Search Path
    • 在下添加了库文件 包含库文件(-l)
  3. 已验证库文件是否存在:

    • 已检查 C:\ti\C2000Ware_xx_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f021\F2837xD\
    • 已确认F021_API_F2837xD_FPU32.lib存在。
  4. 重建工程:

    • 清理并重建了工程、但仍然获得 "未解析的符号 Fapi_initializeAPI" 错误。

问题:

  • 为了使用上的闪存 API、我还需要进行其他配置吗 TMS320F28379D
  • 我是否需要中的任何其他依赖项 CCS 项目设置
  • 我是否使用了正确的 基址 (F021_CPU0_BASE_ADDRESS对于 CPU1)?

非常感谢您的任何帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在项目中添加了头文件路径?

    此致、

    Rajeshwary