This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:AD 转换不开始。

Guru**** 2608685 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476122/tms320f280025c-ad-conversion-does-not-start

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

你好。

我正在尝试使用 AD 转换来获取温度、但无法正常工作。
目前使用 ADCA 成功采集某些电压(例如使用分流电阻器进行电流检测)。
因此、我们尝试以相同的方式使用 ADCC 的 C12获取温度、但这样做是无效的。
首先、我将 AD 转换的开始归因于软件(如示例代码 ADC_ex1_SoC_SOFTWARE 中)、但它在等待转换完成的几分钟内未出现循环中断。
接下来、我尝试使用 CPUTIMER 开始 AD 转换、但未生效。
AD 转换看起来根本就未启动、而是未完成。
是否可以饮用鲸鱼?

提前感谢您的帮助。

译文:www.DeepL.com/Translator (免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    您是否正在使用 LaunchPad?

    如果您在代码上和电路板上使用内部/外部 Vref、可以加倍吗? 您打算测量温度吗?

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    我们计划在未来将其集成到我们的产品中、但目前正在 launchpad 上对其进行测试。
    此外、MCU 寄存器在 SysConfig 文件中设置、但 Vref 处于内部基准模式。

    谢谢!

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 launchpad 上进行测试、我们来直接从 C2000ware 运行简单的示例。

    在 LaunchPad 上...如果使用外部 Vref ..在 J15接头上施加电压。 请在代码中进行相应更改。

    如果您正在运行 ex1、则需要手动将这些通道连接到某个输入值(例如、您可以将跳线从该模拟引脚放置到 LaunchPad 上的3.3V)

    您能在上面尝试一下并告诉我吗、