This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:eCAP 模块的输入

Guru**** 2608675 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475301/tms320f28388d-inputs-of-ecap-modules

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我认为我导入了 C2000Ware_5_04_00_00库的示例 gpio_ex1_setup 的注释中出现错误。

对于 eCAP1模块、ECCTL0的设置如下:ECap1Regs.ECCTL0.bit.INPUTSEL = 7;// Select eCAP1 to INPUT7

根据 TRM 的表24.1、我认为评论是错误的、应该是//选择 eCAP1至 INPUT8。

请确认我是对的、因为我有点困惑。

在本示例中、所有 eCAPS 的误差都是相同的。

此致、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    您是对的、我已就此提交了 JIRA 来获取此跟踪。 感谢您提醒我们注意这一点。 INPUTSEL = 7、shoud 对应于您提到的 INPUTXBAR 8。

    此致!

    Ryan Ma