This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:微控制器具有更多 eQEP 通道

Guru**** 2927860 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476480/tms320f28p650dh-microcontrollers-with-more-eqep-channels

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

您好!

您是否拥有具有5个或更多 eQEP 通道且能够在-55°至+125°下运行的微控制器? TMS320F28P650DH 有6个 eQEP 通道、但工作温度范围是-40至+125。  是否很快会有能够在-55度工作的 TMS320F28P650x 版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    遗憾的是、没有当前版本或新版本可以在-55度下运行。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Ryan