This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:在调试中、目标未连接

Guru**** 2778985 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468696/tms320f28069m-target-is-not-connected-in-debugging

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARETMDSHVMTRINSPIN

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在开发 Instaspin-FOC proj_lab02a 项目、该项目用于230V ACIM、用于电机参数识别。 在调试中、当我将两个标志(gMotorVars.Flag_enableSys 和 gMotorVars.Rex Flag_Run_Identify)更改为 true 后、调试停止、并在表达式窗口中提供以下错误:


您能帮我弄清楚这个问题吗? 非常感谢!

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么电路板? TI EVM 套件? 自己的板?

    您是否使用示波器捕获电流以检查是否存在任何过流故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    燕明

    感谢您的答复。 我们正在使用 HVMotorCtrl+PfcKit、我们使其与 HAVCI_Scalar 和 HAVCI_Sensive 代码一起使用。 我们现在已决定将 F280049用于我们的产品、并将很快测试子板。 如果有任何问题、我们会告诉您。 感谢您的帮助。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要使用 F280049C、在 Motor Control SDK 中有一个示例实验、而 MotorWare 中不会像 F28069那样。

    您可以下载 以下适用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK)

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

     

    F28004x 的 InstaSPIN-FOC 示例实验可在以下文件夹中找到。

    \ti\c2000\C2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\tmdshvmtrinspin\f28004x\ccs\sensorless_foc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming。

    法案