This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:MotorControl SDK 电流检测

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475809/tms320f280041c-motorcontrol-sdk-current-sensing

器件型号:TMS320F280041C

工具与软件:

您好! 我正在使用 MotorControl SDK 5_03。 我的最后一个项目基于 Lab07。 我将使用观测器来计算某种电流值、这些值可用作显示值或者过流和过热保护。 我`ve 到、尽管每次都进行校准、但3个电流存在差异(我使用3个电流传感器和4个电压传感器)。 例如、其中一个点与 othere 点差2。 这个效应是由矢量控制引起的吗?

我的所有驱动器都具有故障检测功能(在 IGBT 桥上)、因此我可以发送短路信号。 我是否必须针对相位之间的电流差添加保护->接地破坏保护? 如果矢量控制可以造成电流消耗差异(这是合乎逻辑的、因为它应该控制电机的转矩、而不是经过的相位的状态)、我是否应该取消此保护? 或者如何在矢量控制中实现它呢? 什么可能是介电差异? 我说过,我可以感觉到布里格的虚幻,但只是为了确保...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否必须为相位之间的电流差异添加保护->接地破坏保护?

    这取决于您想要的要求。 您可以为每个相位添加保护、而不是仅仅添加对直流总线电流的保护。

    或者如何在向量控制中执行此操作? 可能有什么细微差异?

    相电流是交流正弦 值、始终在正峰值与负峰值之间变化。 保护功能针对过流故障、而非短路故障。