This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:将3PHGANINV 逆变器和 POSMGR 板与 TMSF28379D C2000微控制器相连

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475234/launchxl-f28379d-interfacing-the-3phganinv-inverter-and-posmgr-board-with-the-tmsf28379d-c2000-microcontroller

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

您好、TI 团队:

将3PHGANINV 逆变器和 POSMGR 板与 TMSF28379D C2000微控制器相连接

3PHGANINV 逆变器使用电机控制 SDK 与 TMSF28379D C2000微控制器连接、这有助于 PWM 生成和电机控制算法的实现。 POSMGR 板通过 controlSUITE 单独连接到同一微控制器、可为位置反馈管理提供必要的驱动程序和支持。 这些集成可利用 C2000的实时处理能力实现出色性能、从而确保高效的电机控制和位置同步。

TMSF28379D C2000微控制器是否可用于具有 ENDAT 编码器反馈(POSMGR 板)和3PHGANINV 逆变器控制的闭环系统?

我正在从事一个需要使用的项目 TMSF28379D C2000微控制器上运行 来控制 A 3PHGANINV 逆变器 最常用的形式。 我还想使用实现闭环系统 ENDAT 编码器反馈 从中删除 POSMGR 板 . TMSF28379D 能否同时处理 POSMGR 板的位置反馈和3PHGANINV 逆变器的控制、以实现高效的闭环运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 Launchxl-F2800379D 可以   同时支持 POSMGR 板和3PHGANINV 逆变器、可以将这两个板安装在不同的接头上、并根据连接情况为这两个板配置 GPIO 和接口。