This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:连接到电机时 TIDM-1000上的负载调节

Guru**** 2608495 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469734/tidm-1000-load-regulation-on-tidm-1000-when-connecting-to-a-motor

器件型号:TIDM-1000

工具与软件:

我一直在使用 TIDM-1000三相 Vienna 整流器评估板、最近根据参考设计在构建3中使用 C2000微控制器卡。 当连接到阻性负载时、整流器工作正常、我可以可靠地将输出控制至设定电压。 当我尝试将 ECM 电机连接到整流器输出(目标是具有208 V 输入的380 V 输出)时、我看到整流器无法可靠地将输出电压保持在设定点。 而是增至500V、远远超出设定点。 我发现、将500欧姆负载与电机并联时、整流器可以很好地调节其输出、并且电机能够运行。 是否有任何已知方法可以改进此设计的负载调节、以便与 ECM 或类似应用配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    检查您正在连接的电机规格。  很难理解、我不确定您的特定应用。  

    如果您对 TIDM1000设计的硬件或软件方面有任何要求、请告诉我。  

    谢谢、此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    经过进一步调查、我们似乎遇到的问题是电机空载时、电流消耗非常低。 控制系统似乎无法很好地处理低电流(在10至40 mA 范围内)、因为当我们在此时运行时、电压超过了构建3中的设定点。 在控制无法正常调节输出之前、输出可以提供的电流是否存在已知的下限?

    此外、是否有办法解决并非始终开启且本质上是恒定的负载? 我们发现、如果我们通过打开交流电源并在激活控制卡之前等待、让电机以整流器在打开控制卡之前提供的300V 电压开启、当控制卡生成370V 输出时、它可以正常工作。 如果我们在启动控制卡的同时打开整流器的电源、由于电机在控制卡处于活动状态时启动、我们会看到输出电压上升到高于设定点的问题(大概是因为电机在启动时消耗的电流过低)。 如果整流器在输出端没有负载、会发生什么情况、控制系统是否也考虑了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我几年前发现了一个相关的论坛帖子、其中 TI 专家似乎暗示 TIDM-1000无法很好地控制低电流下的输出电压、但似乎从未找到明确的线程答案。

    TMS320F28379D:TIDM 1000 Vienna 无负载调节- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如本主题中所述、在该设计时间不考虑无负载/轻负载情况