This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:用于代码大小扩展的外部闪存

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476521/tms320f28384d-external-flash-for-code-size-expansion

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

1.用户想知道 F28384D 是否可以使用外部闪存运行片上闪存等代码吗?

2.如果是、 应该使用什么接口? 是 EMIF 处于 异步模式吗?

3.如果需要、用户是否可以使用 SPI 来访问外部闪存?