This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XDS100V2仿真器是否仍处于正常使用状态? 我可能会弄乱芯片上的器件型号。 我只想了解仿真器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475354/tms320f28335-is-the-xds100v2-emulator-still-in-normal-use-i-may-messed-up-the-part-number-on-the-chip-i-just-want-to-know-about-the-simulator

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

XDS100V2仿真器是否仍处于正常使用状态? 为什么我在 TI 官网上找不到相关信息和资料? 如果它是正常使用,如何购买它,以及相关的链接和材料在哪里。

如果没有、应该使用什么来替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    XDS100V2仿真器是否仍在正常使用? 为什么我在 TI 官网上找不到相关信息和资料? 如果它是正常使用,如何购买它,以及相关的链接和材料在哪里。

    XDS100V2仍然是常用的、您只需从 Blackhawk 或 Olimex 等第三方购买即可。  

    此致、

    Ben Collier