This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:如何为 BQ79600EVM 生成唤醒信号

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473761/bq79600evm-how-do-i-generate-a-wakeup-signal-for-the-bq79600evm

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

早上好。

我想通过 SPI 在我的 TMS320F28P65x 与 BQ79600EVM-030之间进行通信、BQ79600EVM-030又连接到 BQ79718EVM。

为首先测试设置(BQ79600EVM 和 BQ79718EVM)、我将 USB2any 连接到 BQ79600EVM、然后使用 PC 软件(https://dev.ti.com/gallery/info/6994673/)进行尝试。
它运行良好(USB2any 使用 SPI 与 BQ79600EVM 进行通信)。

因为我想了解唤醒信号的信号应该是什么样的、所以我在此期间进行了测量:

当我使用控制器发送相同的信号时、很遗憾没有任何反应(DVDD LED 没有亮起)。

CS_PIN_CLEAR;
DEVICE_DELAY_US (3600);
CS_PIN_SET;

DEVICE_DELAY_US (99000);

CS_PIN_CLEAR;
DEVICE_DELAY_US (48);
CS_PIN_SET;

DEVICE_DELAY_US (50000);

CS_PIN_CLEAR;
DEVICE_DELAY_US (40);
CS_PIN_SET;

DEVICE_DELAY_US (39050);

CS_PIN_CLEAR;
DEVICE_DELAY_US (40);
CS_PIN_SET;

这里的任何人是否准确知道该如何完成此操作(包括在唤醒信号期间应如何配置其他 SPI 端口)?

如果能有任何帮助、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我明天会回到你身边。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    有关唤醒过程、请参阅 第 7.3.1.2节 ping 应用和实现部分。

    如果正确遵循时序、器件将被唤醒。 请务必注意、器件上也有超时、因此如果没有持续通信、则器件可能会再次关断、除非超时被禁用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon