This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何将两个二进制文件合并为一个二进制文件

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474181/tms320f280049c-how-to-merge-two-binary-files-to-one-binary-file

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的专家:

请告诉我将两个二进制文件合并为一个二进制文件的最可靠方法、以便我可以将引导加载程序和应用程序同时编程到闪存中。

我首选的文件格式是.txt、但.out 或.hex 文件也可以。

此致、

EUI-heon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该线程引起编译器专家的注意。 请注意,由于周末延长(2月17日假期),客人可能会在下周的星期二之前收到回复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 此论坛主题中的前几篇帖子。  注意该主题未解决、因为客户从未提交请求的测试案例。

    谢谢。此致、

    -George.