This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:三相电机开发套件 DRV8301-69M-KIT 外部控制高侧问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474934/drv8301-69m-kit-3-phase-motor-devkit-drv8301-69m-kit-external-control-high-side-issue

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: DRV8301.

工具与软件:

大家好!

我正在尝试通过用于外部控制的引脚接头将评估板三相电机开发套件 DRV8301-69M-KIT 连接到我的 Speedgeoat RCP 硬件。
电压电平匹配良好、基本而言、一切都运行良好。
但在开始计时时、存在一个问题:其中一个高侧 MOSFET 定期跳过开关电平、或者偶尔不会切换。
信号到达 DRV8301没有任何问题、但是它们不会被驱动器模块传递而没有错误。
同一 MOSFET 始终会出现问题、即使更换了接线也是如此。
此外、并非所有占空比都出现该问题。
I clock、频率为10kHz、互锁时间为300ns。
也许以前发生过类似的问题。

感谢您发送编修。
Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="642549" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474934/drv8301-69m-kit-3-phase-motor-devkit-drv8301-69m-kit-external-control-high-side-issue 我正在尝试通过用于外部控制的引脚插头将评估板三相电机开发套件 DRV8301-69M-KIT 连接到我的 Speedgoat RCP 硬件。
    电压电平完全匹配、基本而言一切都运行良好。

    任何图表都可以显示此 连接? 更多详细信息可以帮助我们理解您的问题。 谢谢!