This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将现有示例项目复制到其他工作区时出错

Guru**** 2931880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474762/tms320f28379d-error-in-copy-of-existed-example-project-to-other-workspace

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

如果我将示例项目复制到我的工作区、然后尝试构建相同的工程、则会显示很多错误。 我找不到本指南背后的原因来解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    您的项目是否链接至任何未包括在工作区内的文件? 如果是、您可能需要更新这些链接文件的路径。 如果没有、您应该可以进行复制。 您是否使用相同版本的 CCS?

    此致、

    Ozino