This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:TMDSHSECDOCK

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475391/tmdscncd28p65x-tmdshsecdock

器件型号:TMDSCNCD28P65X
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

工具与软件:

您好!

我在尝试调试项目时一直收到以下错误。

我当前的设置使用  TMDSHSECDOCK 集线站、将 USB-C 连接到  TMDSHSECDOCK  的 J17、并将 USB-C 连接到 TMDSCNCD28P65X 的 J1。 我的连接中是否遗漏了某些内容?

我尝试了更改目标配置、 不知道还能做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否检查 controlCARD 上 S1和 S3的配置?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常! 谢谢 Matt!

    S1上的位置1和2关闭