This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:CCS v20.0在 F28P55 LaunchPad 创建新项目期间无法启动 Resource Explorer

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474755/launchxl-f28p55x-ccs-v20-0-fails-to-launch-resource-explorer-during-new-project-creation-for-f28p55-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

说明:
我正在使用中  Code Composer Studio (CCS) v20.0  以为创建新工程  F28P55 LaunchPad . 但是、在项目创建过程中、我会遇到以下错误:

"Resource Explorer 似乎处于脱机状态。 请检查您的互联网连接、然后单击下方的重试以重试。"

已尝试的故障排除步骤:

  1. 互联网连接检查:

    • 我的互联网连接稳定且功能正常。 我可以直接通过 Web 浏览器访问 TI Resource Explorer、而不会出现任何问题。

    • 其他在线服务(例如、TI 网站、软件更新)在 CCS 中正常工作。

  2. 本地资源验证:

    • 已安装  C2000Ware 的示例  并在 CCS 中验证了其路径(Preferences→Code Composer Studio→Products)。

    • 尝试手动导入本地示例(File→Import→CCS Projects)、没有问题。

本期:
尽管具有有效的互联网连接和有效的本地 SDK、CCS 仍无法在工程创建期间启动 Resource Explorer (使用"Create a new Project")。 即使在以下情况下、该错误仍然存在:

  • 重新启动 CCS 和系统。

  • 清除 CCS 缓存和工作区元数据。

请求协助:
您能否就以下事项提供建议:

  1. CCS 和 Resource Explorer 之间存在此不一致的潜在原因是什么?

  2. 强制 CCS 识别本地 SDK 或完全绕过在线检查的步骤?

感谢您的支持!

Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    感谢您的详细写作。 您内部的网络是否存在妨碍 CCS 运行与 TI Resource Explorer 建立连接所需脚本的行为? 在任何情况下、TI Resource Explorer 都将依赖已安装的 SDK 版本来导入任何工程、因此、由于您已经安装了该版本、因此您已经可以访问创建 CCS 工程所需的示例文件。 您可以通过转到 CCS 并查看属性面板来检查是否存在检测到的产品来验证这一点。 C2000Ware 应在产品中列出。

    此致、

    Peter