This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CCS 12.7中导入以太网示例时出现问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472922/tms320f28388d-issue-importing-ethernet-example-in-ccs-12-7

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在尝试运行位于以下位置的以太网示例:

C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_cm\ethernet

我尝试将该工程导入到 Code Composer Studio (CCS)版本12.7中、但在导入过程中遇到了错误。

您能否帮助我确定此问题是否与示例本身有关、或者我的导入过程中是否存在错误? 非常感谢您提供任何指导或执行故障排除步骤。

感谢您的帮助。

此致、
Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您使用的是哪个版本的 CCS 和 C2000Ware? 您能否确认您是否使用的是最新版本?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio:版本:12.7.0.00007

    C2000Ware_5_02_00_00


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您的窗口应该与此类似。 请 确保未修改 C2000Ware 实例。 您可以将内容与 TI Resource Explorer 上的在线版本( https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AKWGYR7qlAwa-As5U2AnKg__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST&placeholder=true)进行比较来验证内容 

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以运行示例(似乎 c2000ware 安装有问题)、但即使在部署 CPU1并运行示例 ethernet_ex9_revmii_example_mi_remi_remote.c 之后也是如此

    位置: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\ethernet

    我看不到绿色指示灯亮起。
    如何确保以太网速度为100 Mbps?

    此致、

    Aditya