This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:F2837x controlCARD R1.3-1 (F28379D)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474743/tidm-hv-1ph-dcac-f2837x-controlcard-r1-3-1-f28379d

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

工具与软件:

您好!

我使用的是2024年12月发布的 Code Composer Studio 20.0.1。 我在 Ubuntu 24.02上。 我正在使用 TIDM-HV-1PH-DCAC 、从而开始按照 日期为2020年3月的设计指南进行操作。  我遇到了一些初始障碍,我希望得到一些帮助:

1.我无法从 IDE 内按照 Help->Check for Updates..."更新 CCS 菜单选择。 会弹出一个软件包选择窗口、但我无法选择任何软件包。 如果我选择"update"、它看起来像被执行、甚至重新启动 CCS、但更新从未应用。 我想知道更新是否可以解决下一个描述的问题。  

2.在 Project Properties build-->步骤中使用了"copy"命令、自然在 Linux 框中找不到此命令、因此我将"copy"更改为"cp"、这会让我进入下一个陷阱。

生成的 makefile 有一个不常见的"编译后处理"自动生成路径、makefile 的标头建议不要使用感叹号手动编辑、因此我在这里遇到了 CCS 对如何自动生成 make 文件以及如何使用一些环境变量对该路径进行解析而导致以下障碍的知识的限制。

 

自动生成的 makefile 中生成的行

post-build:
	-cp /home/wgates/workspace_ccstheia/voltageSourceInverterLCFltr_F2837x/RELEASE\..\voltagesourceinvlcfltr\F2837x\Kit.json /home/wgates/workspace_ccstheia/voltageSourceInverterLCFltr_F2837x/RELEASE\..\Kit.json

4.如果我没有把通过 setupdebugenv_demo.js (总共4个文件)进行的 setupdebugenv_build1.js 错误为 expAdd ()、我可能无法在较新的 CCS 中找到其 API? 这些脚本文件旨在调试启动期间设置监视/变量,但似乎脚本控制台对 expADD()不太满意。 我甚至无法在控制台中调用帮助 expAdd。  

我希望答案不是返回到 CCS 12.x

谢谢!


WESS