请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039C、 SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我使用 LAUNCHXL-F280039C 进行 SCI 通信。 我的波特率设置为50万、

但测得的信号波特率大约为470k。

这会导致大约6%的错误、这会在与其他器件通信时导致数据解析错误。
能否就如何纠正此问题提供建议?