This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:为 CPU1/CPU2的 PIE 寄存器进行内存寻址

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473759/tms320f28p650dk-memory-addressing-for-pie-registers-for-cpu1-cpu2

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

CPU1和 CPU2的 PIE 相关寄存器和中断表是不同的且独立的、对吗?

但是、从 CCS 存储器寻址来看、它们看起来是相同的。

例如、CPU1和 CPU2的 PIEIER 如下所示。

用户对为什么两个 CPU 内核的内存寻址看起来相同感到困惑、因为它们是不同的物理内存...

您能帮助我们澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    是的、CPU1和 CPU2在物理存储器中具有不同的 ePIE 模块。

    但是、两者的寻址方式是相同的。 你在内存浏览器中(以及在寄存器视图中)看到的寄存器值应该反映在调试(Debug)窗口中被选为激活的内核。

    此致、

    Delaney