This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:3通道 EXT 同步输入

Guru**** 2832325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471818/tms320f28075-3-ch-of-ext-sync-in

器件型号:TMS320F28075

工具与软件:

您好!

是否有支持3通道 EXTSYNCIN 的器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是关于 ePWM 外部同步源线路吗? 您能解释一下为什么需要3个通道的外部同步输入的背景吗?  您可以"或"信号将它们全部路由到现有的2个外部同步路径吗?如果不是、所需的同步方案是什么?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要三个独立的灌电流输入来实现团队的特定目标。

    我们要实现的是、
    我们希望使用三个逆变器电流的单独过零点作为三个 PWM 的灌电流输入。 (我们希望接收每个电流的过零点作为 PWM 的灌电流输入、并根据每个电流的相位控制 PWM。
    请看"图15-8. 时基计数器同步方案"的报告中提到、只有两个 EXTSYNCIN、因此、我认为我们不能简单地实现我们想要的行为。

    我们想"通过接收三个独立的外部灌电流输入来单独控制三个 PWM"、但是否可以通过组合 DSP 的各种功能来实现?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进。 请给我留出另一天的时间来形成我的回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进。 嗯、我看到的、你希望三个 ePWM 中的每一个都有单独(和外部)的同步源。

    一个选项是、您可以利用 ePWM 的数字比较子模块。 为此、您可以让三个单独的 GPIO 输入(三个单独的同步源)通过 XBAR 路由到数字比较、并将它们用作 DCxEVENT、而 DCxEVENT 可用作 EPWM 的同步源。 下面的反映了路径(来自 ePWM 数字比较子模块 TRM 一章的图)。 如果这对于您的应用而言似乎可行、请告诉我。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我将根据你的通知审查该职能的实施情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。  我将等待您的更新。

    此致、

    Allison