This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:C2000 ePWM 模块中 PWM 斩波器块的实际应用

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471372/tms320f280049-real-world-applications-of-the-pwm-chopper-block-in-c2000-epwm-module

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

您好、TI 专家:

我介绍了 PWM 斩波器子模块 在中 C2000 ePWM 模块 想要了解它 理论用途之外的实际应用 .

1.在哪里可以主动使用此功能?

  • 是这样 热性能 的说明 基于脉冲变压器的栅极驱动器
  • 有没有 实际应用 电机控制(BLDC、PMSM)、谐振转换器或其他电力电子系统

2.频率注意事项

  • 为什么会这样 斩波频率通常在 MHz 范围内 、即使是 PWM 输出本身可以达到50 MHz

3.斩波脉冲行为

  • 允许的目的是什么 第一个脉冲的不同宽度 会发生什么情况呢?
  • 执行该操作 "第一脉冲设置" 应用于:
    1. 非常重要的第一个脉冲 (PWMxA 和 PWMxB 都是固定的)、或
    2. PWMxA 的第一个脉冲和 PWMxB 的第一个脉冲

4.如何使用脉冲变压器?

  • 通常、 脉冲变压器需要交替的 HS 和 LS 开关 避免 内核饱和 .
  • 但是、在本例中、 在 LS 接管之前、只有 HS 以高频斩波进行开关 .
  • 如何执行 变压器铁芯正确复位 它要通过路由器来连接?
  • 不是这样的 磁芯仍饱和 是否足够高?
  • 有没有 特定设计指南或计算方法 TI 建议如何确保正常运行?

5、参考设计与实际使用

  • 有没有 TI 参考设计、应用手册或波形示例 图像 实际实施方案 这个功能?

如果您对相关资源有任何见解或链接、我将不胜感激。

提前感谢!

此致、
Abhiraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiraj:

    我正在寻找可以帮助回答您的问题的资源。  

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="641419" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471372/tms320f280049-real-world-applications-of-the-pwm-chopper-block-in-c2000-epwm-module "]
    • 是这样 热性能 的说明 基于脉冲变压器的栅极驱动器
    • 有没有 实际应用 电机控制(BLDC、PMSM)、谐振转换器或其他电力电子系统
    [报价]

    正确、主要用于脉冲变压器应用、主要用于提供与功率级的隔离。  

    [报价用户 id="641419" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471372/tms320f280049-real-world-applications-of-the-pwm-chopper-block-in-c2000-epwm-module "]
    • 为什么会这样 斩波频率通常在 MHz 范围内 、即使是 PWM 输出本身可以达到50 MHz

    [报价]

    尽管 PWM 输出本身可达到50MHz、但使用斩波器在 PWM 周期内对信号进行斩波可保持当前分辨率、同时在周期内仍提供更多边沿。

    [报价用户 id="641419" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471372/tms320f280049-real-world-applications-of-the-pwm-chopper-block-in-c2000-epwm-module "]
    • 允许的目的是什么 第一个脉冲的不同宽度 会发生什么情况呢?
    • 执行该操作 "第一脉冲设置" 应用于:
      1. 非常重要的第一个脉冲 (PWMxA 和 PWMxB 都是固定的)、或
      2. PWMxA 的第一个脉冲和 PWMxB 的第一个脉冲
    [报价]

    允许 ePWM 斩波器子模块中第一个脉冲具有不同宽度的目的是为控制初始脉冲宽度提供灵活性。  第一个脉冲设置将分别应用于 PWMxA 的第一个脉冲和 PWMxB 的第一个脉冲。

    [报价用户 id="641419" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471372/tms320f280049-real-world-applications-of-the-pwm-chopper-block-in-c2000-epwm-module "]
    • 通常、 脉冲变压器需要交替的 HS 和 LS 开关 避免 内核饱和 .
    • 但是、在本例中、 在 LS 接管之前、只有 HS 以高频斩波进行开关 .
    • 如何执行 变压器铁芯正确复位 它要通过路由器来连接?
    • 不是这样的 磁芯仍饱和 是否足够高?
    • 有没有 特定设计指南或计算方法 TI 建议如何确保正常运行?
    [报价]

    需要收集更多有关这方面的信息。

    [报价用户 id="641419" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471372/tms320f280049-real-world-applications-of-the-pwm-chopper-block-in-c2000-epwm-module "]
    • 有没有 TI 参考设计、应用手册或波形示例 图像 实际实施方案 这个功能?

    [报价]

    目前、我们没有任何 TI 参考设计实现此功能。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396117/tms320f28379d-epwm-chopper-applications

    此致!

    Ryan Ma