This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:LFU 示例

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28P650SK, LAUNCHXL-F28P65X, TIDM-02011, TMS320F28P650SH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473244/tms320f28p650dh-lfu-example

器件型号:TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65X、C2000WARE、 TIDM-02011TMS320F28P650SH、TMS320F28P650SK

工具与软件:

您好!
是否计划将 LFU 示例迁移到 P65?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有同样的问题。

    我目前正在设法按照 《C2000 MCU 上具有器件复位功能的实时固件更新》指南来使 LFU 在  LAUNCHXL-F28P65X 上正常工作。

    此致、

    Rob McCullough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:
    好极了。 你能告诉我时间表吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我的目标是让 LFU 在 接下来的几周内处理 LAUNCHXL-F28P65X、但我不熟悉 C2000开发。  我  今天刚刚开始介绍 C2000 MCU 上具有器件复位功能的实时固件更新。   C2000Ware_5_04_00_00看起来缺少 本文档中提到的适用于 f28p65x MCU 的 flashapi_ex2_sci_kernel 工程、因此我可能会遇到很多障碍、以使其正常工作。  我正在寻求任何帮助以使其正常工作。

    此致、

    Rob McCullough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、Robert、

    目前没有将 LFU 示例从 F28003x 迁移到 F28P65x 的计划。

    虽然应用手册(spruiu8)是一个很好的起点、但您可以在 LFU 参考设计(TIDM-02011)中找到大多数详细信息(文档和源代码)。 该示例支持 F28003x 和 F28004x。 我建议查看 F28003x。

    您可以在 C2000Ware 中的以下路径中找到 F28P65x SCI 闪存内核:

    driverlib\f28p65x\examples\c28x_dual\flash_kernel

    此闪存内核的相关文档位于 sprabv4中-由于器件是多核等、因此它具有一些唯一性 此闪存内核仅支持 RAM 构建配置、因此闪存构建配置必须由您开发。

    是否计划在 CPU1和 CPU2上执行 LFU?

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您提供的信息。 我将介绍  TIDM-02011。 我刚刚完成了 sprabv4中 用于 LAUNCHXL-F28P65X 的示例学习。

    我计划仅在 CPU1上执行 LFU。  目前、我认为单个内核足以满足我们的应用需求。  在这个早期阶段、我想我们可能以 TMS320F28P650SH 或 TMS320F28P650SK 为目标。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    您认为最佳方法是从工作示例项目开始、

          F28P65x SCI 闪存内核 C2000Ware: driverlib\f28p65x\examples\c28x_dual\flash_kernel

    并将 闪存构建配置(BANK0_LDFU、BANK1_LDFU)添加到其中。  
    然后、在示例中将特定于 LFU 的功能移植到端口

          TIDM-02011 F28003x: c2000_sdk_5_04_00_00\solutions\tidm_02011\f28003x\examples\flash\ccs\flash_ex3_sci_flash_kernel Ware_Digital

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    是的、这听起来好像是正确的方法。

    谢谢!

    SIRA