This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069/CD 流水线集成和 TMS320F28069/C2000开发的编辑器替代方案

Guru**** 2549470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471581/tms320f28069-ci-cd-pipeline-integration-and-editor-alternatives-for-tms320f28069-c2000-development

器件型号:TMS320F28069

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在开发 TMS320F28069控制器(C2000系列)、目前使用 Code Composer Studio (CCS)进行开发(构建、调试和测试)。 我们有两个问题:

  1. 我们希望使用 CI/CD 流水线在 GitLab 上自动执行构建流程。 您能建议必要的步骤吗?
  2. 我们想摆脱对 CCS 的依赖。 我们是否可以使用其他测试编辑器(如 VS Code、Notepad++)进行开发? 如果是、需要的程序和步骤是什么?

谢谢!

Nitish Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望使用 CI/CD 流水线在 GitLab 上自动执行构建流程。 您能否建议必要的步骤?

    CCS CLI 工程命令通常用于自动编译环境:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-command-line.html

    除此之外、我们没有任何具体建议。

    我们想摆脱 CCS 依赖关系。 我们是否可以使用其他测试编辑器(如 VS Code、Notepad++)进行开发? 如果是、那么什么是过程和所需步骤?

    许多人使用外部编辑器而不是 CCS 环境中的编辑器进行代码开发。 您可以使用 CCS CLI 项目命令来构建项目或使用 CCS IDE 进行编译。 不过、建议使用 CCS 编辑器进行源码级调试。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复、我将检查程序。 如果发现任何问题、我会回来与您联系。

    谢谢

    Nitish Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我们是否需要安装`ccs-server-cli`因为我尚未找到它?

    谢谢

    Nitish Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否需要安装`ccs-server-cli`因为我找不到它?

    您使用的是哪个版本的 CCS? "ccs-server-cli"将适用于 CCS Theia 和 CCS 20+

    如果您使用的是 CCS 12.x (或更早版本)、请参考本文档: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复。 现在它正在工作  

    还有一个问题:是否需要匹配 哈希值  (CCS 和 CLI)?

    即使我每次都只使用 CLI 来构建相同的源代码 哈希值 是否已更改? 为什么会出现这种行为?

    谢谢

    Nitish Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否指的是源文件的 git 哈希?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    不需要、我构建了工程、计算了.out 文件的 MD5哈希值、然后进行了保存。 在没有更改任何代码的情况下重新编译后、哈希值会有所不同。

    谢谢

    Nitish Sharma