This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用两个 F28388D MCU 的 FSI 环回

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472108/tms320f28388d-fsi-loop-back-using-two-f28388d-mcus

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我尝试使用两个 F28388D MCU 实现简单的回路。 通过修改示例项目 fsi_ex8_ext_p2pconnection_rx/tx 创建两个工程。 握手之后、 工程 TEST_FSI_TX 启动 CLA 上的数据发送、并通过轮询无限循环中的标志来接收数据。 工程 TEST_FSI_Rx 在 RX_INT1中接收传入的数据  并在接收后立即将数据环回到发送器。

我面临的两个问题:

1) 1) 接收到回送时、发送器(项目 TEST_FSI_TX)进入 FSI EOF 错误陷阱。

2) FSI 时钟频率不能超过25MHz。

请告知、我已将项目附加到此票证上。 谢谢你

奥斯汀

e2e.ti.com/.../test_5F00_fsi_5F00_rx.zip

e2e.ti.com/.../test_5F00_fsi_5F00_tx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我正在处理你的线程。 请允许我在周四之前与您联系。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我建议在您的设置中首先从 C2000ware 运行 EX8和 EX9、并验证它是否都有效。 实际上、您要做的是在这些示例中实现。

    然后相应地修改代码中的更改。

    谢谢!
    Susmitha