This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:TMDSCNCD280049C

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468867/tmdscncd280049c-tmdscncd280049c

器件型号:TMDSCNCD280049C
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 Joselito:

我遵循了中提供的建议 4.5内部 DC/DC 转换器的评估 、但对于 PGA-GND 配置电阻器似乎存在一些混淆。 根据第12/21页的"硬件参考"(链接: www.ti.com/.../spruic4d.pdf)、应接入电阻器 R55-R59、因为它们在内部直流/直流转换器中用作 PGA-GND 配置。 但是、如果使用 R7、R17、R21、R22 和 R28? MCU009B (001)_BOM 指定、由于系统以 VREG 模式运行、因此这些标识符应保持未填充。 另外、我希望在使用内部 DC/DC 转换器时能够说明原理图中 R12:A 和 R13:A 的作用。 您能否对此提供一些见解? 实现这些更改后、TMDSCNCD280049C 是否仍可以通过代码配置在 VREG 模式下运行、或者是否会限制为仅在直流/直流转换器模式下运行? 它是否能够在 VREG 和内部直流/直流转换器模式之间自动切换?

此致、

里根罗纳德·科林·库珀
科倍隆工业工程服务部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我已经遵循中提供的建议 4.5内部 DC/DC 转换器的评估 、但对于 PGA-GND 配置电阻器似乎存在一些混淆。 根据第12/21页的"硬件参考"(链接: www.ti.com/.../spruic4d.pdf)、应接入电阻器 R55-R59、因为它们在内部直流/直流转换器中用作 PGA-GND 配置。 [报价]

    如果要评估内部直流/直流转换器、请按照用户指南中的步骤进行操作。

    要启用内部直流/直流转换器:•R18和 R19必须保持空白。 •R21和 R22必须组装有0 Ω 电阻器。 •C19必须组装有2.2-µF X5R/X7R 电容器。 •C20和 C21必须各自组装有10-µF X5R/X7R 电容器。

    我不知道您对 R55-59有何困惑。 它们与直流/直流转换器无关。 也许您可以澄清您的问题?

    Unknown 说:
    但是、R7、R17、R21、R22呢、 和 R28? MCU009B (001)_BOM 指定、由于系统以 VREG 模式运行、因此这些标识符应保持未填充。[/QUOT]

    您可以参考电路板原理图以了解有关所有这些内容的详细信息。

    - R7将 GPIO-18连接到 HSEC 接头引脚89

    - R17将 MCU X1引脚连接到 GND

    - R21/R22用于启用直流/直流转换器(见上文)

    - R28用于禁用内部 VREG

    我建议您将所有这些选项保留为默认值。  

    [quote userid="586835" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468867/tmdscncd280049c-tmdscncd280049c 您能提供一些对此的见解吗? 实现这些更改后、TMDSCNCD280049C 是否仍可以通过代码配置在 VREG 模式下运行、或者是否会限制为仅在直流/直流转换器模式下运行? 它是否能够在 VREG 和内部直流/直流转换器模式之间自动切换?

    如 F280049c 数据表中所述:

    内部直流/直流稳压器在将3.3V 转换为1.2V 时可提供比 LDO 更高的效率。内部直流/直流稳压器由 VDDIO_SW 引脚供电、并生成为 VDD 引脚供电所需的1.2V 电压。 要使用内部开关稳压器、内核域必须首先使用内部 LDO VREG 电源上电(将 VREGENZ 引脚绑定为低电平并连接至 VSS)、然后通过应用软件设置 DCDCCTL 寄存器中的 DCDCEN 位以转换到直流/直流稳压器。 由于 VREGENZ 控制直流/直流和 LDO、因此在转换后必须保持低电平。 将 VREGENZ 绑定为高电平将禁用直流/直流和 LDO。 直流/直流稳压器还需要外部元件(电感器、输入电容和输出电容)。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus Martinez、您好!

     R17、R28、R55、 R56 和 R57、 R58和 R59与   MCU009B (001)_BOM 中的 R21和 R22类别相同、我认为 在直流/直流转换器模式下使用 TMDSCNCD280049C 时、这些器件必须都填充一个0 Ω 电阻器、但是、感谢您阐明并非所有这些器件都应填充。

    对于电阻器 R55-R59、我认为 PGA 应该由基板以接地为基准、因为它现在用于内部直流/直流转换器 PGA-GND 配置。 我对 MCU 的理解可能是错误的、因此、 如果与 TMDSCNCD280049C 内部直流/直流转换器无关、我可以拆下电阻器 R55-R59。

    最后、对于软件、我只能获取  TMDSCNCD280049M 而不能获取  TMDSCNCD280049C。 请协助我获取 TMDSCNCD280049C  代码。

    此致、

    里根罗纳德·科林·库珀
    科倍隆工业工程服务部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不明白 R55-R59与直流/直流转换器有何关系。 从原理图中可以看到、这些电阻器只是为 PGA 设置了 GND 基准、但它们与直流/直流转换器无关。

    如需软件示例、可从 c2000ware 获取这些示例。

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE 

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28004x\examples

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gus Martinez:

    我们可以将此论坛设置为"已解决"感谢您的耐心和帮助。