This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F021FLASHAPI:具有 DO-178C 的 F021闪存 API

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472216/f021flashapi-f021-flash-api-with-do-178c

器件型号:F021FLASHAPI

工具与软件:

我 希望为 TMS570LC43x Hercules MCU (Cortex-R5F)开发软件(SW)、并遵循 RTCA DO-178C 中的安全关键软件目标、类似于此 论坛博文中的内容

由于软件需要执行闪存操作(擦除/编程/读取)、我将寻求访问 F021闪存 API 的源代码、以支持符合 DO-178C 目标的资格。

您能就该申请的后续步骤提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    请在该调查中再留出一天时间、因为该调查正在转发给 正确的专家。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    TI 通常不会分发 F021闪存库的源代码。 原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 修改后的 API 不得在您的应用程序中使用。 为了创建闪存编程解决方案、 必须 按照 TI 提供的方式使用闪存 API 库。

    如果客户与 TI 签订了有效的 NDA、则为了进行认证、我们可以向客户提供源代码。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish。 这用于进行认证、并且客户已经与 TI 签订了 NDA。

    您能帮助 我与可以帮助执行后续步骤的人员或团队联系吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    我向您和客户发送了一封关于此事的邮件。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。