This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:从现有的 makefile 创建 CCS 20.0.2工程

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473111/tms320f28p550sj-create-ccs-20-0-2-project-from-existing-makefile

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好!

我当前尝试使用 TMS320F2837xS 将 CCS 工程从 CCS 11.2.0迁移到使用 TMS320F28P550SJ 的 CCS 20.0.2。
根据我以前关于 CCS 11.2.0的经验、允许我根据现有的 makefile 创建 C 工程、这是一个很好的解决方案、因为 makefile 是由 Matlab 生成的。 所以,我今天尝试用 CCS 20.0.2重现这个创建项目的过程,但不幸的是,没有找到满意的解决方案。 CCS 20.0.2会自动生成我不需要的 makefile。

是否可以从现有的 makefile 文件创建 CCS 20.0.2工程?

如何控制输出目录?

CSS 如何从用户定义的输出目录中获取输出文件(.out)来对其进行调试?

感谢你的帮助。

Stephane Bonnot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    是否可以从现有 makefile 创建 CCS 20.0.2项目?

    CCS 20中不支持 CCS Eclipse 中支持的标准 makefile 工程。

    如何控制输出目录?

    构建配置子文件夹是固定的。 但是、也有编译器/链接器选项、可指定生成目标文件、可执行文件、映射文件等的自定义位置

    CSS 如何从用户定义的输出目录中获取输出文件(.out)进行调试?

    有。 请访问 https://www.youtube.com/watch?v=fjqkfM868dA

    谢谢

    Ki