This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:PID ((比例-积分-微分)控制

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472547/tms320f2808-pid-proportional-integral-derivative-control

器件型号:TMS320F2808

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请建议根据我们的方案探索开发板。

还可分享 PID c 代码示例的链接。

我们的场景:

DSP 控制器的主要功能是处理2个 PI 控制环路。 一个用于电流、另一个用于电压。

它从 DSP 控制器获取电流和电压设置值。

它从20/24位 ADC 获取反馈。 共有2个 ADC、一个用于电压、另一个用于电流。

基于基准和反馈、PI 环路计算完成、并由此生成单个公共数字基准(PI 环路输出)。

感谢您的支持。

谢谢。此致、

Vijay B. Shinde.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    请根据我们的方案建议浏览开发板。

    您正在开发什么应用? 是什么呢? 或电机控制?