This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:将脚本控制台文件迁移到 CCS 20

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470321/c2000ware-digitalpower-sdk-migration-of-scripting-console-files-to-ccs-20

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、C2000WARE、 TIDM-1000

工具与软件:

嗨、团队:

使用新的 CCS 20 (theia)角色、许多 controlSUITE 示例(例如 TIDM-1000)的脚本控制台功能被破坏。

是否有获得实时功能的常见问题解答或已知权变措施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    感谢大家关注 controlSUITE 方面较差的功能。 我们将进行内部讨论 以评估 controlSUITE 的任何可能缓解措施带来的影响、然后与您联系。

    但一般而言、我们建议用户使用新的 C2000 Ware_Digital SDK 或 C2000 Ware_Motor SDK、并提供持续支持和最新拓扑。 例如、TIDM-1000由 DPSDK 提供积极支持。

    此致!

    Sen Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    感谢您的响应。 我是交替使用 controlSUITE 和 DigitalPowerSDK 时犯的错误。 在 DPSDK 中、有调试环境脚本、允许您设置观察窗口和模板。 所示。 这些脚本不能与新的 CCS Theia 配合使用、因为它使用了.json 调试配置。

    是否有方法可以将.js 文件迁移到.json?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    理解、很抱歉、我不知道在 CCS 20中连接调试表达式的方法、因此我已联系 CCS 团队添加了注释。 我会让您知道我是否有回复。  

    在当前情况下、DPSDK 5.04建议使用 CCS 12.18、并且我们将在即将发布的版本中对 CCS 20提供全面支持、但需要进行任何更改。

    此致!

    Sen Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    不幸的是、团队告诉我、当前版本的 CCS20不支持导入表达式功能。 他们确实计划在未来版本中添加支持、但截至目前、我建议改用 CCS 12 (12.18+)。

    此致!

    Sen Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:  

    另一个简短的问题。 在 CCS 12.x 中、在使用数字电源 SDK 时、可以使用如下所示的实时仿真。 CCS 20也可以实现这一点吗? 如果是、如何启用它?  

    我已经启用了实时模式、但如果没有断点、寄存器和观察值不会更新。 如有必要、我还可以启动一个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishka

    我还不相信实时仿真在 CCS20中实现、在 CCS20中有要求实现此功能、但我不确定 它何时可用。

    此致!

    Sen Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishka

    对于实时仿真在 CCS20中的盛世、我深表歉意。 "Run"选项下有一个"Realtime mode"以启用实时仿真。 请尝试一下。

    此致!

    Sen Wang