This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何在 CCS 的单个会话(12.2.xxx)中配置和使用两个 TMDSEMU200-U 仿真器?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472281/tms320f280049c-how-do-i-configure-and-use-two-tmdsemu200-u-emulators-in-a-single-session-of-ccs-12-2-xxx

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU200-U

工具与软件:

在哪里可以找到有关如何使用两个 TMDSEMU200-U 仿真器在 CCS 12.8.1的单个会话中调试两个独立的28x 处理器的详细信息?   我已经将仿真器配置为需要与启动配置相匹配的特定序列号。  遇到的问题是、当我启动第二个仿真器时(首先启动哪一个并不重要)、CCS 会告诉我必须在启动之前终止所有其他仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我最终发现你不能使用两个配置文件、每个仿真器一个。  您必须将第二个仿真器添加到第一个仿真器的配置文件中。  然后、您还必须在单个配置文件的第二个仿真器条目中添加处理器。

    然而,这是很难找到和找出你自己的信息。  是否有任何有关如何在高级、多处理器、多仿真器配置中进行调试的文档?  当您使用单个仿真器和单个处理器时、调试相当简单、但当配置更为复杂时、您在哪里可以找到有关如何在 CCS 中设置此配置的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何有关如何在高级多处理器多仿真器配置中进行调试的文档?

    请访问: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHKeYIyP28yaviTrH5jWIA__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki